This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:施加到 Csin 的电压值

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822595/tps7a78-the-value-of-applied-voltage-to-csin

器件型号:TPS7A78

你(们)好

请告诉我向 Cscin 施加的电压值。 (我知道建议的额定电压超过35V。 我想知道实际电压值。)

客户计划使用半桥配置。

在本例中 、ACIN 和 GND 之间串联了 CS、Rs、二极管和 Cscin。

客户认为、对 Cscin 施加的电压取决于 Cscin 和 Cs 的电容值。

如果 Cscin > cs、客户 会担心输入电压更高。

请告诉我 Cscin 电压的计算方法。

您是否有 任何计算工具?

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    我了解到客户在 HB 交流电源模式下使用 TPS7A78器件。 如果我的理解是正确的、那么 SCIN 引脚上的电压将由数据表第7.3.1节中解释的器件有源电桥控制(钳位)控制(钳位)、并且不应从外部驱动。  

    对于35V 额定电压、数据表中的种类、CSCIN 电容器应考虑偏置电压下的电容器降额。

    由于数据表在第8.1.4节中指定了 CSCIN 和 CS 的值、因此 CSCIN 电容值始终大于 CS 电容值以支持特定的负载电流、其中公式4 - 7用于计算 CSCIN 电容值、表2用于确定 CS 电容 值。   

    至于用于估算 SCIN 引脚电压以及 CSCIN 电容器电压的简单公式、您可以使用;

    VSCIN = 4 (VLDO_OUT (标称值)+ 0.6V)  

    因此、如果客户使用的是3.3V 器件、则 VSCIN = 4 (3.3 + 0.6)= 15.6V

    我们计划发布 TPS7A78外部组件的计算器工具、因为我们正在全面发布 TPS7A78器件、并在未来几个月中提供了全面详细的数据表。

    希望这对目前的情况有所帮助、请您与客户分享您的使用案例和原理图(如果您离线操作) 由于 HB 配置不需要将二极管与 CS 和 RS 组件串联、因为它们连接到 AC+或 AC-引脚。   

    BR、

    Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    我了解到客户在 HB 交流电源模式下使用 TPS7A78器件。 如果我的理解是正确的、那么 SCIN 引脚上的电压将由数据表第7.3.1节中解释的器件有源电桥控制(钳位)控制(钳位)、并且不应从外部驱动。  

    对于35V 额定电压、数据表中的种类、CSCIN 电容器应考虑偏置电压下的电容器降额。

    由于数据表在第8.1.4节中指定了 CSCIN 和 CS 的值、因此 CSCIN 电容值始终大于 CS 电容值以支持特定的负载电流、其中公式4 - 7用于计算 CSCIN 电容值、表2用于 确定 CS 电容 值。   

    至于用于估算 SCIN 引脚电压以及 CSCIN 电容器电压的简单公式、您可以使用;

    VSCIN = 4 (VLDO_OUT (标称值)+ 0.6V)  

    因此、如果客户使用的是3.3V 器件、则 VSCIN = 4 (3.3 + 0.6)= 15.6V

    我们计划发布 TPS7A78外部组件的计算器工具、因为我们正在全面发布 TPS7A78器件、并在未来几个月中提供了全面详细的数据表。

    希望这对目前的情况有所帮助、请您与客户分享您的使用案例和原理图(如果您离线操作) 由于 HB 配置不需要将二极管与 CS 和 RS 组件串联、因为它们连接到 AC+或 AC-引脚。   

    BR、

    Haidar