This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:适用于单相460Vac 降压 APFC

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822412/ucc29910a-for-a-single-phase-460vac-buck-apfc

器件型号:UCC29910A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

我正在评估单相460Vac 降压 APFC、1kW、300V 输出的 UCC29910A。 您是否对使用 UCC299110A 作为我的跟踪系统有任何设计问题或意见?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    对于单相降压 PFC 拓扑、1kW 输出功率过高。 我建议使用交错式 CCM PFC、例如 UCC28070、并使用下游直流/直流转换器来获得300VDC 输出。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 客户询问:

    如果我使用 UCC28070、它将成为升压 APFC+直流/直流降压转换器、两级转换器可能会增加成本并降低效率。

    现在、我仍然关注一级降压 APFC 方法、首先是500W 目标。 您认为使用 UCC299110A 实现500W/300V 输出是可以的吗?

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    我认为降压 PFC 不是此应用的理想选择、当瞬时交流输入电压低于直流输出电压时、降压 PFC 不会导通。 凭借460Vac 输入和300V 输出、导通角将非常窄、难以实现良好的功率因数。  

    此致、

    本·洛夫