This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:应用

Guru**** 2549610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822884/tps92692-application

器件型号:TPS92692

尊敬的所有人

    该器件是否可用于输出3A 电流? 输入电压为15V,输出为36V/3A?  

    如果可以,您能否向我展示该参考设计?  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    TPS92692是一款控制器、因此可将其配置为输出所需的36V/3A 电流。  关键是要有一个 FET、您可以沿着 TPS92692的栅极驱动器处理功率级别。  如果开关损耗太高、则可能需要使用200kHz 左右的较低开关频率。

    我们没有适用于此的参考设计、但您可以按照数据表的设计进行操作。

    谢谢 Tuan