This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:为什么引脚 RT/CLK 上的电容会导致不稳定?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856085/tps54340-why-a-cap-on-pin-rt-clk-results-unstable

器件型号:TPS54340

大家好、

我的客户报告 TPS54340有问题。 在其应用程序中、为了使直流/直流与系统时钟同步、它们通过0.1uF 电容将系统时钟从 FPGA 引脚连接到 TPS54340的 RT/CLK 引脚。 虽然在某些情况下、它们认为不需要同步、但在这些情况下、它们会保持0.1uF 电容在板上、但会禁用 FPGA 时钟输出、因此相应的 FPGA 引脚会设置为高阻态条件。 问题是在这种情况下、某些器件无法保持稳定、直到移除0.1uF 电容器。 为什么? 是否不允许 RT/CLK 引脚上的电容?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路配置不应出现问题。

    如何才能更好地理解该问题、请移除 FPGA 引脚并在组装耦合电容器的情况下安装一个1Mohm 端接?