This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353 DQP 封装:引脚5是否未连接或未连接?!

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353, TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822733/tps53353-tps53353-dqp-package-is-pin-5-not-connected-or-do-not-connect

器件型号:TPS53353
主题中讨论的其他器件: TPS53355

大家好、

在 TPS53353数据表中、DQP 封装上的引脚5为"无连接"。 术语"无连接"并不表示我必须使引脚悬空("请勿连接")、或者我可以将其连接到 GND 或任何其他信号("未连接")。 这一切取决于该引脚是否实际与封装内部的芯片接合。

Q1) TPS53353DQP 的引脚5是内部连接到裸片("请勿连接")还是真正未连接("未连接")?

Q2)、TPS53355DQP 是否相同?

Q3) TI 是否可以将此描述标准化为"未连接"或"未连接"? "无连接"一词对于这一目的来说过于含糊。

谢谢、

Casper van Doorne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casper、

    TPS53353和 TPS53355上的引脚5在内部未连接任何器件。 TI 的典型设计建议是将此引脚保留为"无连接"、这意味着将其保持悬空。 如果需要、您还可以将其连接到 GND。 我不建议您将其连接到 GND 以外的任何其他信号。