This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:关于 SS 引脚电压

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822776/tps2120-about-ss-pin-voltage

器件型号:TPS2120

您好!

请告诉我们正常运行期间的 SS 引脚电压。

问题1.
在 IN1和 IN2之间切换时、SS 引脚电压是否放电?

问题2.
在稳定状态下、SS 引脚上的电压是多少?
我不知道、因为没有内部方框图。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!  

    感谢您与 E2E 联系!

    如第9.3-1节所述、SS 电容器将在 TDELAY 和 TRISE 序列期间充电一次。 例如、如果 VIN1从0V 斜升至12V、则 CSS 电容器将用于斜升 TD 和 TRISE。 执行该序列后、电容器放电。 一旦 VIN2开始斜升、SS 电容器也将再次使用。  

    在稳定状态期间、SS 引脚上的电压将约为0V。 由于 SS 仅在初始启动期间使用、因此在输入之间切换时不会使用。

    谢谢、

    黄亚瑟