This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:7节电池的 BMS

Guru**** 2558980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820450/bq77915-bms-of-7-cells

器件型号:BQ77915

尊敬的 E2E 团队:

我正在为7节串联电池研发 BQ77915。 当我连接两个电芯时、只有 DCHG 引脚为高电平、CHG 引脚为低电平。 但在正常模式下、两个引脚都应处于高电平。

随附的是 reference.e2e.ti.com/.../2605.7-Cell-BMS-Schematic.pdf 的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    我不会发现原理图连接有问题。

    这是在连接了充满电的电池或器件退出具有充满电的电池的休眠模式时的常见观察结果。  请参阅数据表的第9.3.2.1节:"器件在复位后假定发生 OV 故障..."。  如果 BQ7791500的电池处于4.0至4.2V 的范围内、CHG 将不会在连接时开启、因为该器件会看到电池处于 OV 迟滞范围内。   电池组可以通过充电 FET 的体二极管放电。  当施加激活状态比较器的负载时、CHG 将开启、以在放电电流期间保护充电 FET 免受发热。  当电池电压低于延迟的 OV 恢复阈值时、CHG 将设置为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    但又面临一个问题。

    当电池在19.8V 开始放电时、DSG 引脚为低电平但 CHG 引脚为高电平、这就是通过 DSG MOSFET 电池的体二极管放电的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    当7节电池的总电压为19.8V 时、如果它们匹配、电池电压将为2.83V、低于 BQ7791500配置的2.9V UV。 如果单元格不完全匹配、则一个或多个单元格将较低。 该器件应进入 UV 模式、在数据表的表5中、DSG 变为低电平、而 CHG 保持开启状态。   当然、如果您在电池组上有负载、当 DSG 变为低电池组时、可能会上拉、而 R31将 CHG 拉向其钳位。

     如果您具有不同的版本部件、则阈值可能会有所不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当以大约1A 的负载开始对电池放电时、22.8V (每节电池3.26V)时会切断 BMS、但我希望在19.25V (每节电池2.75V)时会切断 BMS。

    如何更改 BMS 的这一低截止水平。

    e2e.ti.com/.../3716.7-Cell-BMS-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    必须使用不同的保护阈值订购器件。 选项显示在 BQ77915数据表的表1中。  第6节的器件比较表中显示了可用配置。  目前不提供2.75V OV 阈值。  如果您有足够的空间支持新配置、请联系您当地的 TI 销售代表以获取帮助。