This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:tri 和 TD1

Guru**** 2514805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855042/tps65381a-q1-ttri-and-td1

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65381EVM

您好!

我们按如下方式测量了 ttri 和 TD1、测得的延迟时间远高于我们的规格、如果这些是正常的且存在任何风险、您能提供帮助吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wayne Liu、

    我将尝试重现您在上面描述的行为。 请提供有关测试设置的其他信息。

    这些是 从 TPS65381EVM 采集的吗?

    此致、
    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    谢谢。  它来自客户的主板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wayne Liu、

    感谢您的澄清。 我查看了您发送的示波器图像、并有一些意见。

    关于 ttri:

    • NCS 从低电平转换为高电平后、SDO 几乎立即转换为三态。
    • 您观察到的慢速斜坡与 线路中的 RC 响应有关、这取决于电路板。

    关于 TD1:

    • 第一个标记的位置应接近0.2V (这是数据表中的实际数字输出电平)、第二个标记移至线路开始转换至低电平状态的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    谢谢、这很清楚。

    只需再次确认、那么我的波形是正常的并与数据表匹配、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne Liu、

    根据您提供的示波器截图、我不认为 tri 和 TD1超出规格。