This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:EN 引脚未关闭输出

Guru**** 2519440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853312/tps63001-en-pin-not-turning-off-output

器件型号:TPS63001

我构建了如图中所示的电路、除了 EN 引脚单独连接到控制源之外。 问题是、当 EN 被拉至 GND 时、我仍会获取电压输出。 4伏。 部件是否损坏? 不应该在 EN 处于低电平时断开输出?

www.ti.com/.../diagram.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    将 EN 引脚驱动为低电平时、应将器件关闭。 您能否检查:

    • 您是否驱动了错误的引脚(例如 PS/SYNC 而不是 EN)?
    • 您是否使用适当的电压电平驱动 EN 引脚(EN 引脚的转接电压低于0.4V)?
    • 你有负载吗? 在关断模式下、没有有源放电、输出电容器将保持电压、直到负载放电或自放电。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、Milos