This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:温度精度报告

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822718/bq76920-temperature-accuracy-report

器件型号:BQ76920

尊敬的 TI 专家:
 我想在-40到85°C 的温度范围内检查 TS1 (使用103AT、0%误差)和芯片温度报告精度(℃)。 我喜欢 PAGE.16 ADC 精度表、它非常有用。

我的℃ ℃是3节电池状态检查机、温度范围为-40至99 ̊ C、最大误差要求为+/-2 ̊ C。 是否可以帮助我检查它?
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Che、

    ADC 的值将取决于热敏电阻电阻、内部电阻、没有数据表规格的3.3V 内部稳压器以及在旧数据表中具有+/-35mV 最大规格的 ADC。  本数据表没有规格。  您需要进行分析和测试、以确定它是否符合所需的精度。