This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:如何降低输出电压关断下冲?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854539/tps53681-how-to-reduce-the-output-voltage-turn-off-undershoot

器件型号:TPS53681

大家好、

我们的设计是6相降压转换器、输出电压设置为0.89V。 FW=650KHz。

我们关闭 PSU 的交流输入电源并捕获 VDD_CORE 关闭波形、如下所示

您可以看到、负过冲为-21.67%。 我们的目标低于10%。  TPS53681是否有任何功能可以减少这种情况?

测得的波形:(电压探头:TDP1000)

Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在您的波形中、TPS53681似乎对输出电压进行了主动放电。 这不是 TPS53681对输入电压 UVLO 的预期响应。 PWM 引脚应进入三态、使功率级有效关闭。  

    您能否尝试以下几项操作:

    1 -测量 PWM 引脚以确认它们锁存为低电平。 如何对3.3V、5V 和12V 进行定序?

    2-确认加载条件。 您是否正在使用电子负载? 这些器件有时会下冲。 尝试模拟负载设备(CPU、ASIC ...)的电阻负载 因为它不具有拉电流的能力。  

    3 -在不使用3.3V 的情况下降低 VIN、并检查 PMBus 状态寄存器以了解更多信息

    4 -将 UVLO VIN_UV_FAULT_LIMIT 调整为更高的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复。

    1 -测量 PWM 引脚以确认它们锁存为低电平。 如何对3.3V、5V 和12V 进行定序?

    穆希乌:明白了。 我们今天将对它们进行测量。  

    2-确认加载条件。 您是否正在使用电子负载? 这些器件有时会下冲。 尝试模拟负载设备(CPU、ASIC ...)的电阻负载 因为它不具有拉电流的能力。  

    Muhsiu:是的、我们使用 E-load。 但是、在这种情况下、我们没有在转换器上施加负载。 但是、我们将尝试断开 E-load 和转换器、然后再次进行测量。

    3 -在不使用3.3V 的情况下降低 VIN、并检查 PMBus 状态寄存器以了解更多信息

    Muhsiu:我们能否通过 Fusion GUI 阅读此消息?

    4 -将 UVLO VIN_UV_FAULT_LIMIT 调整为更高的值。  

    Muhsiu:当前设置为9.5V

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhsiu、是的、您可以在 Fusion GUI 中读取状态位。 窗口左下角用于在配置/监控之间切换的按钮附近是状态按钮。 请检查此处是否设置了任何状态位。 请注意、您需要保持3.3V 电源开启、以确保状态信息不会丢失。