大家好、
我们的设计是6相降压转换器、输出电压设置为0.89V。 FW=650KHz。
我们关闭 PSU 的交流输入电源并捕获 VDD_CORE 关闭波形、如下所示
您可以看到、负过冲为-21.67%。 我们的目标低于10%。 TPS53681是否有任何功能可以减少这种情况?
测得的波形:(电压探头:TDP1000)
Muhsiu。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在您的波形中、TPS53681似乎对输出电压进行了主动放电。 这不是 TPS53681对输入电压 UVLO 的预期响应。 PWM 引脚应进入三态、使功率级有效关闭。
您能否尝试以下几项操作:
1 -测量 PWM 引脚以确认它们锁存为低电平。 如何对3.3V、5V 和12V 进行定序?
2-确认加载条件。 您是否正在使用电子负载? 这些器件有时会下冲。 尝试模拟负载设备(CPU、ASIC ...)的电阻负载 因为它不具有拉电流的能力。
3 -在不使用3.3V 的情况下降低 VIN、并检查 PMBus 状态寄存器以了解更多信息
4 -将 UVLO VIN_UV_FAULT_LIMIT 调整为更高的值。
您好、Matt、
感谢您的回复。
1 -测量 PWM 引脚以确认它们锁存为低电平。 如何对3.3V、5V 和12V 进行定序?
穆希乌:明白了。 我们今天将对它们进行测量。
2-确认加载条件。 您是否正在使用电子负载? 这些器件有时会下冲。 尝试模拟负载设备(CPU、ASIC ...)的电阻负载 因为它不具有拉电流的能力。
Muhsiu:是的、我们使用 E-load。 但是、在这种情况下、我们没有在转换器上施加负载。 但是、我们将尝试断开 E-load 和转换器、然后再次进行测量。
3 -在不使用3.3V 的情况下降低 VIN、并检查 PMBus 状态寄存器以了解更多信息
Muhsiu:我们能否通过 Fusion GUI 阅读此消息?
4 -将 UVLO VIN_UV_FAULT_LIMIT 调整为更高的值。
Muhsiu:当前设置为9.5V
Muhsiu。