This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:使用 LM317L 对电池进行恒定电压和恒定电流充电

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L, LM317
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856035/lm317l-constant-voltage-and-constant-current-charging-of-battery-using-lm317l

器件型号:LM317L
主题中讨论的其他器件: LM317

您好!

我们有一个2000mAh 电池、并且计划使用 LM317L @100mA、输出电压为11V 为电池充电。 LM317L 的输入电压为12V。 我想知道如何实现电池的100mA 充电。 使用11V 输出电压为@100mA 恒定电流充电的电路实现是什么。请提供建议。如果此实现方案有任何可用的参考设计/原理图、请与我们分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    电池充电电路可能很复杂、具体取决于您正在充电的电池的化学成分。

    例如、锂离子电池将需要恒定电流、直到达到电压阈值、然后向电池施加恒定电压。

    这与镍镉电池不同、等等

    如果您需要将 LM317用作电流源、请参阅数据表中的第8.1.1节(复制如下)。

    除此之外、 这里还有许多电池充电参考设计

    谢谢、

    斯蒂芬