This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:输入电压为5V 时 LDO 运行

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856111/tps53319-ldo-operation-when-vin-is-5v

器件型号:TPS53319

我的客户在我们的许多电路板上使用 TPS53319、并开始发现问题。  

输入电压为5V、输出电压为1V。

TPS53319 内部有一个 LDO,但当它想要输出5V 电压时,我看不到该 LDO 在5V 输入下工作可靠吗? 该数据表介绍了4.5V 的最小输入电压。 在这种情况下、我很难看到 LDO 是如何工作的。

我需要确认此器件的5V 输入是否存在问题。

请提供任何指导。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

       当 VDD 大于5V+压降电压时、LDO 将能够将其输出调节至5V 标称值。 根据数据表、使用250mV 的压降、如果 VDD 大于5.25V、则 LDO 输出将为5V。 当 VDD 电压低于该电压时、LDO 将以压降模式运行、其输出将为 VDD 压降电压。 因此、当 VDD 为5V 时、LDO 输出将为4.75V。 内部电路仍将与 LDO 输出一起工作、但 LDO 输出将低于5V。

    您可以查看数据表中的电气特性表。

    此致、

    Gerold