This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:在输出电容器上具有正电压时未启动

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822150/lm2776-not-startup-at-having-plus-voltage-on-output-cap

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件:TPS60400

你(们)好

我的客户在以下 e2e 课程中遇到类似的问题。  

这是通过在输出端添加肖特基二极管来解决的。

e2e.ti.com/.../3022021

您能否告诉我在正输出电压下不启动行为的技术原因?  

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    IC 很难吸收正电压并开始将其斜降至负电压。

    我们还有 TPS60400系列器件、它集成了该二极管以实现正确启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glaser-San

    请告诉我有关技术原因的更多详细信息吗?

    1) 1)如果电路配置在正电压时禁止启动、您能否告诉我什么电路配置?
    2) 2)正确启动的电压低于什么电压?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这些技术详细信息不可用。  我建议将正预偏置电压保持在0.3V 以下。