This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:.at +.bt、具有功率共享

Guru**** 2770825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855880/tps23754-at-bt-with-power-sharing

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS2373

尊敬的团队:

客户正在寻找.at+.bt 电流共享。

我们是否有 TPS23754 (AT)+TPS2373 (bt)电流共享电路供客户参考?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    客户是否在寻找50/50电流共享? 如果 AT+BT、则在 AT 开关超过其最大额定功率之前、具有50/50电流共享的最大功率为51W。

    如果是、我建议将 PMP5236用作使用电流共享控制器的基准。 这 是一种 AT+AT 设计 、但如果客户 使用 具有相同输出电压的 BT PD + PWM 控制器更改另一个转换器、则可以将其修改为 AT+BT。  

    或者客户是否正在寻找功率共享最大功率输出为 AT+BT 或25W+70W=95W 的情况是什么?