This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:关于空载损耗

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822770/ucc28630-about-no-load-loss

器件型号:UCC28630

您好!

我正在考虑使用 UCC28630器件。
其中、我想问您没有负载损耗。
查看数据表的第一页、可以看到空载损耗低于30mW。
但是、数据表的表9描述了115Vac 和230Vac 的待机功耗、但它们分别为57mW 和60mW。
30mW 时的损耗是前者的两倍。 有什么区别?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji-San

    UCC28630数据表首页的项目符号"系统待机功耗<30mW 的低功耗模式"描述了使用 UCC28630可能实现的功能、但为了实现这一点、整个系统需要设计为具有低待机功耗。  

    数据表第9节中的示例设计旨在表示待机功耗要求小于75mW 的交流/直流适配器。  为了防止设计过度、使用了此上限。

    此致、

    Eric