This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:阈值精度

Guru**** 2538210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821916/tps3703-q1-threshold-accuracy

器件型号:TPS3703-Q1

您好!

我的客户目前正在进行一个新项目、他们计划使用 TPS3703-Q1器件(TPS3703A4120DSERQ1和 TPS3703A4330DSERQ1)。 但是、他对数据表中指定的阈值精度有疑问。  我们在-40°C 至+125°C 的温度范围内指定了±0.7% 工程师想知道、我们是否可以针对 -40°C bis 85°C 和-40°C bis 100°C 的温度范围提供典型的阈值精度值(数据表第7.7章中的曲线除外)?

我的理解是、这将是±0.7%、因为他提到的范围都在-40°C 至+125°C 的温度范围内 我的理解是否正确?     

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stani、

    从技术上讲、这里的阈值精度可能甚至会高于 ±0.7%(值会更低、具体取决于您对阈值的关注程度)、但由于我们没有在数据表中描述这些更严格的窗口、因此我们无法保证这一点。 我们可以保证 TPS3703-Q1 在更小的温度范围内具有±0.7%甚至更高的精度。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢您的回复。

    此致、

    Stani