This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:具有扩频功能的 PWM 控制器

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822637/uc3845-pwm-controller-with-spread-spectrum

器件型号:UC3845

你好

我的客户现在正在使用 UC3845。 他们在开发阶段一直在处理 EMI 问题。 因此、他们希望使用 具有扩频 功能的 PWM 控制器、以便从下一个开发中进行开发。 它们希望引脚输出类似于 UC3845。 您有这样的器件吗?

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、涩谷、

    没有具有扩频功能的交流/直流控制器。   

    通过添加屏蔽、滤波、 隔离和改进布局 设计(增加 EMI 传播路径的阻抗)并选择 寄生参数更少的组件(电容的 ESR、ESL 更少、电感的 ESC 更少),可以优化 EMI。 谢谢。


    此致、
    Teng