This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:在数据表中图26和27的原理图上、CSP 和 CSn 是否正确连接?

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855938/tps92691-is-csp-and-csn-connected-properly-on-schematic-of-fig-26-and-27-in-the-data-sheet

器件型号:TPS92691

在 TPS92691的数据表中、图26中的升压至轨应用电路(以及图27中的降压应用电路)似乎错误地连接了 CSP/CCSN 引脚、您能确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    你是对的。  在数据表的图26和图27上交换了 CSP 和 CSn 引脚反馈。  我们将在下一次更新时更正数据表。

    谢谢 Tuan