This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:电池充电控制器

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853505/bq24072-battery-charge-controller

器件型号:bq24072

您好!

我使用 bq24072 作为充电控制器。 我在 CHG 引脚上遇到问题。

对于电池充电指示、我在 CHG 引脚上使用 LED。 在使用特定电池之前我没有问题、但一旦我更改为其他电池、我发现 CHG 引脚上的 LED 关闭、并且在 CHG 引脚上获得2KHz 故障检测信号。

为什么在某些电池中会发生这种情况、而不是在所有电池中发生这种情况?  

谢谢、此致

Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suraj、

    这取决于电池的尺寸。 您是否正在为使用的不同电池调整计时器设置和充电电流设置? 当预充电和快速充电发生计时器故障时、将出现2Hz 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Raheem、  

    感谢您的宝贵反馈。

    使用2600 mAh 电池时不会出现问题、但使用1400 mAh 电池时会出现问题。

    您是否正在为使用的不同电池调整计时器设置和充电电流设置?

    -不可以,当我使用1400 mAh 电池时,我没有调整计时器设置。

    您是指每次 我更改电池容量时、我都必须更改计时器设置吗?

    如果是、那么如何为不同的电池容量设置预充电和快速充电计时器?

    谢谢、此致  

    Suraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能单独设置预充电和快速充电的计时器。 预充电计时器将是由 TMR 引脚设置的快速充电计时器的1/10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    如何计算 2600 mAh 和1400 mAh 等不同电池容量的预充电和快速充电计时器?

    此致  

    Suraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看数据表中的公式2和4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢你的答复。

    我知道如何设置预充电和快速充电计时器。 但是、正如您所说的、"这将取决于电池的尺寸"

    那么、我想知道它是如何依赖于电池的尺寸的?

    如果我未连接 TMR 引脚、安全计时器的默认值是多少?

    此致、

    Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suraj、

    我的意思是、如果您在更换电池时未更改充电电流、那么如果您的电池较大、充电电流较小、并且具有相同的充电计时器、则计时器可能会过期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?