This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:是否可以补偿电池组中电池之间的不同电阻?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822263/bq78350-r1-is-it-possible-to-compensate-for-different-resistances-between-cells-in-a-pack

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76940

大家好、

我们在14节 LiFePO4电池组中将 BQ78350-R1与 BQ76940 AFE 搭配使用。 另一方面、此 BQ78350与我们的 TMS320 MCU 进行通信。 BQ78350-R1上运行的 BMS 平衡算法对我们来说是一个黑盒。

由于我们的应用中的电池布局、它们被分成两组、每组7个电池、然后由2英尺10规电缆隔开(该电缆的大约电阻为2mΩ Ω)。 我担心、由于电池之间的电阻差异、并且由于充电期间会发生电池平衡(我们的应用中为~10-20A)、这可能会导致连接电缆附近的电池失去平衡。 本质上、电池组中的电池8的充电电流为20A、比实际电压高2*20 = 40mV。 因此、我有三个问题:

1:我们能否设置充电电流的上限、以达到平衡?

2:我们以前拥有现成 BMS 的相关经验、用户可以通过它添加制造商所说的"母线补偿"。 本质上、我们可以预先配置电池间电阻、并减去该乘以充电电流的乘积、以揭示真正的电池电压并精确计算每个电池的内部电阻。 BQ78350-R1上是否具有类似的功能?

3:我在这里是否过于谨慎、这个小电阻值是否值得关注-噪声中是否会损失40mV? 我们没有时间在我们的电池组中进行大量的循环、我更关注这种情况的长期影响。

感谢大家!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    BQ78350-R1没有用于平衡的最大电流。  起始电压为电池平衡阈值。 LiFePO4的平衡可能有点奇怪、因为电池的电压在充电结束时会快速上升。

    2. BQ78350-R1没有汇流条补偿功能。

    3.如您在数据表中所知、BQ76940不是一种高精度电压测量方法、但您可能需要在所需的电压点校准 BQ78350-R1中的失调电压。  使用 LiFePO4电池时、电压曲线在 SOC 上非常平坦、因此40mV 的动态变化将非常明显。  可以减轻问题的是、平衡将继续通过电荷逐渐减小、因此当电流下降时、来自电阻的电压将消失。

    由于您使用的是14节电池、因此您可能需要考虑数据表中未包含的选项:使用 BQ76940的电池8作为未使用的电池、而不是电池14、并将其作为未使用的电池跨母线连接。 它需要一根额外的导线连接到汇流条另一侧的电池组。  BQ78350-R1的 AFE 电池映射将设置为显示未使用的电池8。  您可能希望 VC7和 VC8之间的一些二极管在连接期间避免任何高于绝对最大值的电压。  在运行期间、二极管不会在40mV 或更高的电压下导通(如果放电电流更高)。 我没有这样做、但电池8是不用于减少电池节数的电池之一。  如果您已经构建了封装、则可能无法选择它、因为您的电路板和线束设计已经固定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 您建议的解决方案很聪明、并且绝对不会再考虑开箱即用、遗憾的是、我们处于设计阶段、甚至将10号电缆更改为更粗的电缆也是微不足道的。 我希望固件修复。

    如果可以,我想补充一个后续问题。 我知道、该产品仅允许在充电期间进行平衡。 但是、BQ78350-R1是否允许使用0A 的充电电流进行平衡? 是否进行了检查以确保正充电电流、如果是、允许平衡的最小充电电流是多少? 我希望我的思考过程是相当清楚的。

    否则、我将通过将连接电缆的设计更改为更厚的方式来解决此问题、我想我可以挤压8AWG。 我还将让我们的线束制造商使用 https://www.te.com/usa-en/product-1811027-1.html 之类的方法将电池7的水龙头沿电缆中途移动 (我需要找到适合电缆测量仪表的确切解决方案)。 实际上、我不需要消除电池之间的电阻、我只需要确保电池抽头点之间的电阻尽可能紧密匹配(将每个电池作为直接短路)。

    再次感谢、

    斯蒂芬