This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:外部 FET 用例

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820401/tps61178-external-fet-use-case

器件型号:TPS61178

大家好、团队、

我们对 TPS611781外部 FET 有疑问。

1.您能告诉我 TPS611781的用例吗?

2.是否可以将外部 FET 用作反向电流块? 可能会向输出电压添加16V 电压。 请参阅下图。


此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi:

    感谢您的联系。

    对于您的问题:

    TPS611781为强制 PWM 版本、而 TPS61178为自动 PFM 版本。这意味着"TPS611781在整个负载范围内保持恒定的开关频率。 当负载电流减小时、内部误差放大器的输出也会减小、以降低电感器峰值电流并降低从输入到输出的功率。 即使通过 FET 的电流变为负值、为了保持开关频率与重负载的开关频率相同、高侧 FET 也不会关闭。"

    它适用于开关频率或整个负载的输出电压精度的外壳注意事项。(因为 PFM 通常会导致比目标高1%。) 但效率会降低、尤其是在轻负载情况下。

    实际上、无论   FET 导通或关断、该 P-FET 都将允许从负载到 Vout_Pin 的电流通过寄生二极管。 但转换器内的高侧开关将在关断期间阻止修订电流。

    您可以帮助共享详细信息吗? 是当您在 output2中添加16V 时启用的转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi:

    由于您可能有另一种联系方式、我将关闭此帖子。 感谢您的理解。