This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424BKBSTEVAL:R6被移除时的 IS 和栅极波形

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855347/lm3424bkbsteval-is-and-gate-waveform-when-r6-is-removed

器件型号:LM3424BKBSTEVAL
主题中讨论的其他器件:LM3424

大家好、

我使用 LM3424降压/升压 EVM 进行了一个实验、移除了 R6、然后测试栅极、是波形。 加电时、我发现 IS 和 GATE 具有相同的峰值(接近6.9V、等于 VCC)和频率、其波形基本相同。  

我想知道的是:为什么当 NMOS 开启时电压与栅极电压相同、而不是在我移除 R6后 VIN?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么在移除 R6后、您认为 MOSFET 已导通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Q1未导通、则无论栅极电压如何、IS 都应保持稳定、前提是 IS 和栅极之间没有直接影响。

    此外、我测量了随栅极变化而变化的 TP1电压。 如果 MOSFET 未旋转、则 TP1应保持稳定至。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可能需要考虑 MOS 的寄生参数  

    因为 IS 将悬空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taoran、

    当您移除电阻器时、源极悬空、您看到的是 FET 的交流耦合机制。  请勿删除 RIS。

    谢谢 Tuan