This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2004:Δ T/Δ t 终止条件的 C°/最小值

Guru**** 2549520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822168/bq2004-c-min-value-of-delta-t-delta-t-termination-condition

器件型号:BQ2004

您好!

我对 BQ2004的终止条件 Delta T/ Delta 有两个问题、我们将其与4节 AA VH 1900电池组搭配使用、并使用 NTC、Semitec 提供的参考103AT-2。

  • °情况下,与16mV/min 的下降相对应的 C Δ V/ MIN 值是多少?
  • °是否可以设置一个 C°/min 的值来终止快速充电,例如0.6 C /min?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

      BQ2004每34秒对 TS 引脚上的电压进行一次采样(对应于温度升高)、并在(1分钟)之前将其与两次采样进行比较。 对于镍氢电池、由于电池过充、温度将开始升高、这就是为什么这是一个有效的终止方案。 这取决于电池和充电电流、因为电池会快速升温、具体取决于您充电的电流大小。 您可以控制 TS 上的电压、因为热敏电阻本质上只是一个与分压器底部电阻并联的电阻器。 随着温度的升高、热敏电阻的电阻将发生变化、这将改变 TS 上的电压、这是 BQ2004监控快速充电终止的16mV/min 变化。

     基本上、对于0.6C/min 的速率、您需要观察热敏电阻数据表中出现在0.6C 之间的电阻变化、并将其等同于 TS 电压变化16mV、这样您就可以相应地调整分压器的顶部和底部电阻的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的回答、这证实了我们的想法。

    此致、

    Kevin