This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池保护设计

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855663/bq77915-battery-protection-design

器件型号:BQ77915

您好!

我们正在研究电池保护系统。 我们选择了 BQ247715进行充电、选择了 BQ77915进行电池保护。  

是否有任何方法可以使用两个 IC 通用的(例如 MOSFET、感应电阻器)中的任何组件、以便 减少组件数量和总体成本? 您能建议相同的设计吗?

您还能建议为 IC 提供 ESD 保护吗?

谢谢你  

Harini Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    我假设两个器件可以使用相同的 FET 和感应电阻器。 我认为我们没有针对该实现方案的推荐设计。 如果您想降低成本、我们提供了一些具有更有限功能集的3S 保护器、如果您有兴趣的话。  

    对于 ESD 保护、我们可以推荐 EVM 用户指南中的 EVM 原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    您能推荐一些3s 保护器吗? 我们有3s2p 配置。

    谢谢

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    能否 使用双 N 沟道 MOSFET 代替两个 MOSFET (Q3、Q4参考应用电路,图8,PG NO 28)?

    谢谢你  

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    如果您有兴趣查找器件、请允许我在 TI.com 上向您介绍此工具:

    http://www.ti.com/power-management/battery-management/protectors/overview.html

    您可以在此处输入您的电池节数和所需功能、并查看我们提供的器件。 如果您有任何具体问题、请告诉我!  

    是的、我们已经看到一些使用了双路 n 通道 MOSFET 的应用。