This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:是否可以通过外部电流调节频率?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855815/lm5036-can-frequency-be-adjusted-by-external-current

器件型号:LM5036
主题中讨论的其他器件: UCC25600

您好!

在 UCC25600中、频率可通过以下电路调节、LM5036是否支持该电路来调节频率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max Han:

    LM5036和 UCC25600的振荡器原理相同。

    通过仿真、可以通过改变流出 RT 引脚的电流来调节 LM5036的频率。

    因此、我认为 LM5036也支持该电路来调节频率。

    此致、

    Teng