This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:COUT 和电感

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855488/lmr23610-cout-and-inductance

器件型号:LMR23610

大家好、团队成员。

客户要求我知道低于所需规格的推荐值(L 和 Cout)。

输入电压:16.5V

输出电压:5V

输出电流:30mA

作为我的计算器、下面的值看起来不错、但客户希望确保 BU 建议的电感选择值。

假设电流纹波为* 50%。

193uH=((((16.5-5)/(0.03*1.5))*(5/(16.5*400*10^3))

它们希望 Vout 上的纹波在100mV 以内。

我相信 Cout (47uF)是数据表中的理想选择。 你怎么看?

(COUT 必须高于3.1uF、其 ESR 必须低于100m Ω、对吧?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Masaharu、

    建议使用22uH 电感。 由于该 IC 具有内部补偿功能、环路响应与电感有关、因此使用大电感会导致环路不稳定。  

    请参考数据表、"公式12用于计算输出电感器的最小值。 kind 是表示的系数
    相对于器件最大输出电流的电感器纹波电流量。 的合理值
    应该是30%到50%。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、张圣。

    客户将看到您的答案。

    预期答案如下所示。

    我想知道您是否可以支持这种方式、请。

    ~μ H

    拜克苏...

    UF~UF (小于 〇mOhm Ω ESR)

    因为...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到了您的电子邮件、我将在那里回复您。