This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25925:用于更高输入电压的过压保护电路设计

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2663, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821208/tps25925-over-voltage-protection-circuit-design-for-higher-vin

器件型号:TPS25925
主题中讨论的其他器件:TPS1663TPS2663TPS25982

您好!

我正在设计基于 TPS259251 IC 的电路。  

我使用该 IC 来保护5V、5A 负载。 我的要求是电源路径应针对更高的电压提供保护。  

这意味着、如果我提供25V 输入电压、则应确保负载保护。

 是否可以使用 TPS259251 IC 满足上述要求?  

如果不是、您可以向我推荐满足我要求的 IC 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijana、

    您可以向 TPS259251施加小于20V 的最大电压。

    您能否提供以下详细信息以建议合适的器件、

    • 直流输入电压范围:
    • 输入端是否有瞬态电压? 如果是、瞬态的最大持续时间和最大电压可以是多少?
    • 最大负载电流:
    • 所需的保护特性:

    同时,您可以在下面的链接中查看所有集成电子保险丝的列表。

    http://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html&sort=p238max;desc#p339=Internal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我的要求是、

    • 输入电压范围:3V - 26V
    • 最大负载电流:5A
    • 保护特性:过压钳位和过压截止   

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijana、

    请查看 TPS1663和 TPS2663器件。 这些应满足您的要求。  

    如果您的输入连续电压小于24伏、但瞬态电压可高达26V、您也可以考虑使用 TPS25982。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijana、

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我为输入提供过压(输入电压>60V),IC 是否会保护连接的设备?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijana、

    如果在大于60V 的输入电压下运行器件、则器件可能会损坏。

    在超过绝对最大额定值的条件下运行时、任何 IC 都可能会损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道,如果输入电压大于绝对最大电压,MOSFET 是否短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijana、

    是的、当 MOSFET 的运行超出其绝对 最大额定值时、其故障模式可能会短路。