This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5104:最大占空比

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856082/lm5104-max-duty-cycle

器件型号:LM5104

大家好、

LM5104的最大占空比是多少?
您能否指导我们如何估算最大占空比? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    最大占空比取决于多个因素、包括负载以及自举电路。

    假设您使用自举拓扑(通常为50%占空比)在高侧提供偏置、 您将需要考虑在低侧导通期间自举电容器完全补充的足够时间、并且还需要在高侧导通期间允许自举电容器有足够的时间为 HO 栅极提供足够的偏置。

    下面的应用手册讨论了如何选择自举拓扑。

    http://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf

    对于高占空比运行、自举拓扑可能不适用于您的适用应用、您需要生成隔离式浮动偏置、以便为高于 VHBR 阈值的高侧栅极提供并保持足够的偏置。

    请参阅之前介绍此主题的此帖子。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/756946

    如果您有其他问题、请告知我们、否则请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou