This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A64:PMP21529源代码

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21529, BQ40Z50, UCD3138A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854126/ucd3138a64-pmp21529-source-code

器件型号:UCD3138A64
主题中讨论的其他器件:PMP21529BQ40Z50UCD3138A

你(们)好  

  我们将使用4开关降压/升压转换器评估一个新的电池充电器项目,由于 SMBus 要求,我们将采用数字控制器。  

  PMP21529解决方案适合我们,但我无法从 TI 找到它的源代码。

  任何人都有源代码,请向我发送一份副本到 ipc58@aspower-cn.com。

 非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在此项目中使用的是哪种控制器?

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bosheng  

       现在我们比较牵引解决方案,一个是 C2000+ BQ40Z50,另一个是 UCD3138A+BQ40Z50。

      关于 C2000 MCU,我们需要从0开始。对于 UCD3138A,   PMP21529中的数字控制方法 非常适合我们,因此我们想从它开始参考。

    谢谢

    Benson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在努力将代码上传到 TI 网站、一旦代码完成、就会通知您。

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    源代码现在位于 TI 网站中、您可以从那里下载。

    此致、

    Bosheng