This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:这是 N-MOSFET 还是 P-MOSFET? 体二极管的方向是什么#39?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855793/ucc21750-is-this-n-mosfet-or-p-mosfet-what-s-the-body-diode-direction

器件型号:UCC21750

您好!

客户想知道、这是 N-MOSFET 还是 P-MOSFET?  以 蓝色圆圈标记。

体二极管的方向是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    下拉 FET 实际上是 NMOS。 OUTL 和 CLMPI FET 的体二极管阴极分别位于 OUTL 引脚和 CLMPI 引脚上;即源极连接到 VEE。

    这是初步数据表、正确的图表将反映在最终版本数据表中。

    此致、

    Audrey