This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:禁用 TPS2120软启动控制

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822198/tps2120-tps2120-soft-start-control-disable

器件型号:TPS2120

大家好、团队、

我的客户对 TPS2120 软启动控制(CSS)有疑问。 他正在考虑使用 PR1和 SEL 引脚手动控制 TPS2120输入。 他希望非常快速地切换输入、因此他希望将 软启动控制设置为禁用。 有可能吗? 如果是、您是否会建议我们如何使用 TPS2120?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    感谢您访问 E2E 论坛!

    为了向您提供有关如何使用 TPS2120的最佳建议、我对客户尝试实现的功能有几个问题:

    • 它们是否尝试在 IN1和 IN2之间实现快速切换时间?
    • 输入之间所需的切换时间是多少?
    • 他们是否会使用微控制器在输入之间手动更改?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San、

    感谢你的答复。

    尽管我想 回答  您的问题、但由于   客户信息的原因、我无法在 E2E 论坛中打开对话。 我将直接发送电子邮件。

    感谢您的支持。

    此致、
    Akihisa Tamazaki