This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5110:LM5110双极驱动接地参考线圈

Guru**** 2892750 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5110, UCC27525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820939/lm5110-lm5110-bipolar-driving-ground-referenced-coil

器件型号:LM5110
主题中讨论的其他器件: UCC27525

在输入我的问题时、我看到了问题。 因此、我实际上在寻找一个潜在的器件或解决方案。

LM5110数据表仅指驱动 N 沟道 MOSFET。

我想使用具有双极电源的 LM5110来驱动接地参考线圈。  

N 沟道 MOSFET 和 P 沟道 MOSFET 由于两个 MOSFET 上的二极管而使电源短路。

H 桥通常是单电源。

您可能有一个允许双极驱动的器件吗?

谢谢

Peter

e2e.ti.com/.../Coil-Driver_2B00_qa_5F00_V1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    感谢您对我们的司机的关注、我叫来自高功率司机团队的 Mamadou Diallo。

    在回答您的问题之前、我没有什么意见/问题。

    您能不能帮助我理解为什么您特别需要双极电源来驱动 N 沟道 FET? 您真的需要双极电源吗?  

    LM5110是一个很好的起点、因为它允许(如果确实需要)实施双电源来驱动 FET。 我们的驱动器可用于驱动 P 沟道 FET、也可使用 LM5110-3SD 来驱动 P 沟道 FET、其中反相通道(CH-B)可用于驱动 P 沟道 FET、而同相驱动 N 沟道。  

    您还可以使用 SOIC 封装版本(两个通道均为反相或同相)、并在驱动器输入端使用离散 NPN 实现逆变器电路、如下所示。

      

    但是、如果不需要双极电源、我 建议您考虑我们的低侧驱动器产品系列中的 UCC2752x 系列、尤其是具有反相和同相通道以及20V (LM5110的工作电源范围为15V)更高的 UCC27525。  

    这些驱动程序没有死区时间功能、因此您必须在控制器上从外部实现该功能。

    此外、我不确定您所需的响应时间是多少(来自驱动器+ FET)、但100欧姆的串联栅极电阻 R21和 R28将显著降低 FET 的导通/关断。 您可能需要调整该值以控制 FET 栅极的上升/下降时间。 下面的链接讨论了如何实现这一点。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    已决定放弃这种做法来完成这项任务。

    现已决定一个更简单的解决办法。

    此致

    Peter