请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5045 主题中讨论的其他器件: UCD8220
尊敬的团队:
我正在寻找适合全桥拓扑的控制器。
LM5045的栅极仅驱动2A、客户需要外部驱动器。
客户期望具有4A 驱动能力或不具有可使用外部驱动器的驱动能力。
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
除了 数字辅助 PWM 控制器 UCD8220之外、我没有找到驱动器容量大于4A 的全桥器件、我认为客户不会接受它、因为它需要与数字控制器协同工作。
但是、对于没有驱动器功能的全桥、有很多选择、您也可以在此页面中找到它们。
如果您可以提供全桥规格、那么我可以为您推荐合适的器件。
此致、
Teng