This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556

Guru**** 2388460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819851/lp8556-lp8556

器件型号:LP8556

您好、先生、

我们可以通过 A1H 配置电流最大寄存器。 但无法通过 A0h 配置 LED 电流。

当我们配置 A1H 时、A0h 数据将被复制为 A1H、这里的设置是否有问题?   

下面是我们的当前设置、

  1. A1h -> 9Fh
  2. A5h -> F4h
  3. A7h -> F6h
  4. A9h -> 80h
  5. 01h -> 9Bh

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

      对于电流设置、您需要先写入 reg A0H、然后写入 A1H、 在更新 reg A1寄存器后、输出的亮度将更新。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

       请帮助我们单击"已解决"按钮、谢谢。

    此致

    肖恩