This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:Rs 选择

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821178/tps7a78-rs-cs-selection

器件型号:TPS7A78

你(们)好

在 以下条件下、您能告诉我您的建议 Rs 值吗?

此外、我们将如何选择这些值?  

ACIN = 80Vac ~ 276Vac

桥:半桥

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、  

    Cs 的值是根据最小 VAC 电压和最小线路频率、负载电流和器件桥配置计算得出的。 所选的高压电容器必须能够承受应用的峰值 VAC 电压、长期使用下的电容损耗也是不可避免的、在设计中应考虑到这一点、请遵循供应商关于电容器降级的建议和指导原则。

     

    对于 Rs 值、它是根据 VAC 电源的峰值 VAC 电压或应用 TVS 或 MOV 器件的最大钳位电压计算得出的。

    使用以下公式计算 Cs 值、然后将 HB 应用的计算值加倍、然后将加倍值近似为最接近的标准电容器值。   

    CS = IOUT/(16*f*(sqrt (2)* VAC (min)- 4*(VLDO_OUT (nom)+ 0.6)))

    其中:

    然而、Iout 是应用负载电流
    如果 LDO 输出无法支持峰值电流、则应考虑应用峰值电流
    电容器。

    ƒ 是最小 VAC 电源频率  

    VLDO_OUT 是 目标 LDO 输出电压。  

    使用以下公式计算 Rs、然后将计算值近似为最接近的标准值。

    RS = VAC (峰值)/ 2.5A  

    RS = VAC (最大钳位电压)/2.5A (如果应用使用 TVS 或 MOV 保护器件)。

    其中:

    μs 电流是流入/流出 AC+或 AC–引脚的峰值瞬态电流(热插拔期间为~100 μ s)

     

     Ω 您的 VAC 电源、并且由于您没有指定任何 TVS 或 MOV 器件正在使用、Rs =(sqrt (2)* 276)/2.5 = 156.3 μ s  

    将 计算出的 Rs 值近似为最接近的标准值。  

    对于 HB 配置、TI 建议将 IOUT 电流限制为60mA。

    在未来几个月内、TPS7A78器件完整数据表发布中将提供上述所有公式和说明。  

    BR、

    Haidar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haidar-San

    感谢您的回答。

    穆克