This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:征求有关 TPS54302和 TPS56339设计详细信息的建议

Guru**** 2812625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56339, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854608/tps56339-asking-for-the-recommendation-on-the-tps54302-and-tps56339-design-detail

器件型号:TPS56339
主题中讨论的其他器件: TPS54302

大家好、

客户正在寻找替代24V/3A 应用竞争对手的解决方案。 输出电压可能为3.3V、5V 和10V

 您是否会建议回答以下问题?

  1. TPS54302和 TPS56339能否支持 CCM 和 DCM 模式?
  2. TPS54302和 TPS56339能否支持 t COT 模式? 音频频带中的轻负载开关频率是否会产生噪声?
  3. 如果特定应用中可能出现音频噪声、那么如何修改电感器或电容器上的电路?

 

 

BR、

SHH