This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:反馈电阻器选择

Guru**** 2382430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855792/lmr36015-selection-of-feedback-resistor

器件型号:LMR36015

您好!

我是 TI 产品的经销商 FAE。
我的客户计划使用 LMR36015A 器件创建具有以下规格的电路。
目前、选择了波德回电阻器、但考虑了以下值。
电阻值设置为低于数据表选择要求。
原因是要降低噪声的影响。
是否可以使用以下值?

当 VIN = 24V 时、VOUT = 1.2V
RFBB = 100kΩ Ω、RFBT = 20kΩ Ω
当 VIN = 24V 时、VOUT = 3.3V
RFBB = 27kΩ Ω、BFBT = 62kΩ Ω
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以这么做。  

    但您需要相应地调整前馈电容。 100kΩ 的电容值为:20pF*μ F/BFBT。   100kΩ、如果您使用"当 VIN = 24V、VOUT = 1.2V、RFBB = 100kΩ Ω、RFBT = 20kΩ 20kΩ Ω"、则 CFF 为20pF*Δ V/Δ V=100pF。