请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36015 您好!
我是 TI 产品的经销商 FAE。
我的客户计划使用 LMR36015A 器件创建具有以下规格的电路。
目前、选择了波德回电阻器、但考虑了以下值。
电阻值设置为低于数据表选择要求。
原因是要降低噪声的影响。
是否可以使用以下值?
当 VIN = 24V 时、VOUT = 1.2V
RFBB = 100kΩ Ω、RFBT = 20kΩ Ω
我的客户计划使用 LMR36015A 器件创建具有以下规格的电路。
目前、选择了波德回电阻器、但考虑了以下值。
电阻值设置为低于数据表选择要求。
原因是要降低噪声的影响。
是否可以使用以下值?
当 VIN = 24V 时、VOUT = 1.2V
RFBB = 100kΩ Ω、RFBT = 20kΩ Ω
当 VIN = 24V 时、VOUT = 3.3V
RFBB = 27kΩ Ω、BFBT = 62kΩ Ω
RFBB = 27kΩ Ω、BFBT = 62kΩ Ω
此致、