This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61150A:IFB 引脚的最大电流

Guru**** 2508975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855029/tps61150a-maximum-current-for-ifb-pin

器件型号:TPS61150A

各位专家、您好!

我对 IFB 引脚的最大电流有疑问。
我计划在没有 PWM 的情况下继续打开 LED。 我将仅使用一个通道。
我们可以为 IFB 引脚拉多少电流?
数据表说明有点复杂、我不确定应该参考哪一部分。
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

       每个通道的最大电流约为34mA。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的快速回复。
    在数据表 P12中、"无论升压转换器的电流能力如何、它都旨在提供最大35mA 的电流。"
    从该说明中可以看到、35mA 是最大电流。  
    哪一个是正确的最大电流?
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

       有关最大电流、请参阅35mA 的数据表。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的答复。
    我知道 IFB 引脚的最大电流为35mA。
    让我确认我的理解。
    LED 的电流从 IOUT 引脚拉取。
    因此、我们需要将电感器电流的平均值保持在35mA 以下。
    正确吗?
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

       否、对于升压拓扑、当内部开关打开时、电感器会安装能量、而当它关闭时、它不仅会向 IFBx 通道输出电流、还会为输出电容器充电。 由于这些器件有两个通道、因此电感器的平均电流取决于具体应用。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的快速回复。
    我了解电感器是否依赖于系统、因为有 LED 和输出电容器。
    我的客户希望在没有 PWM 的情况下打开 LED。
    要尽可能地设置 LED 电流(小于35mA)、我们应遵循公式(5)。 正确吗?
    如果是、您能否与我分享方程式(5)的示例。 我不确定如何使用  KISET。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

      您可以在数据表规格表中找到这一点、即 KISET=920 (典型值)。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的答复。
    抱歉、我错过了数据表上的 KISET 值。
    让我再次询问 LED 的最大电流。
    最大电流取决于设计。
    我们如何将 LED 电流设置得尽可能大?
    是否有任何良好的基准?
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

       是的、最大电流是一个系统级问题、下面是一份应用手册、可帮助您根据详细的应用规格估算最大电流。

    http://www.ti.com/lit/an/slvaeg0/slvaeg0.pdf

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的建议应用手册。 我将查看详细信息。
    您的支持非常有帮助。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi