This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:故障上拉电阻器和 EN

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822283/tps25200-pull-up-resistor-at-fault-and-en

器件型号:TPS25200

你(们)好

在 TPS25200的数据表中、典型应用原理图显示了 EN 至 VIN 和 VIO 故障下的300Kohm PU 电阻器。

1。

您能否向我展示选择 PU 电阻值的标准?
例如、FAULT 引脚上的灌电流建议被限制在10mA。
因此、如果故障时的 VPU 为5V、理论上可以允许5V/10mA = 500欧姆。  

我的理解是否正确?

2.

如果可能、请告诉我可以接受多大的流入 EN 引脚的电流?

3.

能否使用100k Ω 电阻器而不是300k 电阻器?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FLT 引脚上的上拉电阻计算正确。

    在 EN 引脚上、将最大电流限制为50uA。 如果您希望输入电压达到20V、请使用300k。 如果 Vin 仅限于5V、则可以使用100k。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢你的答复。

    我明白了。

    贝斯特雷加兹