This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:5A 平衡电流的平衡问题

Guru**** 2521170 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819923/em1402evm-balancing-issue-with-5a-balancing-current

器件型号:EM1402EVM

您好!

我有一个由13节锂 NMC 电池组成的电池组、我正在尝试使用 EM1402板实现平衡。 我已对 EVM 示例代码进行了必要的更改 。 我能够在2A、3A 和4A 平衡电流下平衡电池、但 我 使用5A 作为平衡电流。 我能够看到多个电池通道中的平衡电流。

我的第11个电池需要平衡,然后我可以看到第12个电池和第6个电池平衡电流。这 种模式不固定,任何两个电池(不包括实际平衡电池) 用我通过代码设置的相同电流值来反映其中一个正在充电、另一个正在放电的平衡电流。  我将使用电流探头测量电流。 您能建议解决此问题的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radhika、

    您使用的是相同的硬件和软件。 直到您将电流增加到5A 时才会出现问题。

    第6节电池 FET 单独导通。 我是对的吗?

    可以这样做吗?

    从4A 开始、增加电流并监控通道6 FET。

    这一点不太常见、我们需要对此进行调试。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    很抱歉耽误你的答复。

    通道6不是固定的、它取决于哪些电池需要平衡。 而且、现在我遇到了2A、3A 或任何平衡电流的相同问题。

    我尝试使用2A 电流平衡电池,但它仍然显示在其他一些通道上进行平衡,包括需要平衡的电池。

    我正在尝试检查 各个通道的源极和栅极电压。如果  我发现有任何进展、我会告诉您。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radhika、

    好的。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我们您发现的内容。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie、

    当我检查源脉冲和栅极脉冲时、它们都是准确的。 然后、我检查了代码、发现需要平衡的通道号会连续更改、因为容纳电池的通道具有大致相同的电压。 (3.169v、3.171V),因为这两个通道之间正在进行切换。 但我使用的代码与示例代码的代码相同。 因此、如果您能帮助我解决代码中的此错误、那将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radhika、

    您是否参考了 EM1402EVM 示例代码? 如果是、请查看 sys_main.c 文件中"do while"循环内的代码。 此"do while"循环查找需要平衡的电池、然后平衡1秒、停止平衡、等待3秒、然后再次返回以查找需要平衡的电池。 如果您不希望此行为、您可以修改此环路以满足系统需求(例如、您可以添加一个条件、在平衡的电池上达到所需电压之前不会切换电池、 或者、如果这两个单元格之间的差异是 X 值、则可以添加一个条件以仅切换以平衡另一个单元格)。  

    此致、

    Leslie