This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:SMBus 时序

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855780/lm25066-smbus-timing

器件型号:LM25066

I2C 总线标准规定标准模式下 SCL/SDA 的最大上升时间为1000ns (100KHz)、快速模式下的最大上升时间为300ns (400KHz)

LM25066数据表(第7.6节)建议最大值为300ns、与工作频率无关。 这种解释是否正确?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    欢迎使用 e2e!

    是的、您的理解是正确的。

    对于10kHz 至400kHz 的 SMBus 工作频率、  您可以预期的最大时钟或数据上升时间为300ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回答。

    此致、Edward