This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355 OC 设置

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855436/tps53355-tps53355-oc-setting

器件型号:TPS53355

大家好、

我的客户使用 TPS53355根据    数据表 公式设计12V 输入5V 7A 转换器。 他们发现一些电路板是7A oc。 但一个电路板 为11A OC。 他们想要检查它 是否正常。 在我 看来、这应该是正常的、因为我们不知道 RDSon 值。 如果我 的回答正确、客户也可能会遇到设置为(插座 变体)的5A OC、对吧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      是的、您可以预期零件之间会有差异。  您可以查看数据表的电气特性、以获取有关该变化的预期结果的信息。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    OC 跳闸点有一些预期变化、尤其是在尝试将30A 器件的电流限制设置为7A 时。

    如果客户根据额定7A 电流限制选择了 Rtrip 并测量了标称7A 电流限制、则很有可能某些器件的电流限制低于7A。  客户应根据数据表中指定的最低修整引脚电流(9.4uA)而不是标称值(10uA)来选择 Rtrip。

    它们还应根据最小的电感器电流纹波(最低 VIN、最高电感器)和最坏情况下的电流感应电压偏移(-5mV)来计算该值

    由于电流源的偏移为6%、电压比较器的偏移为2.5A、其标称电流限值应为10A、最小电流为7A、最大电流限值约为13A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢。 在我 看来、我们也不知道 Rdson。 它 还 会影响 电流限制。 谢谢。