This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF22821:BUF22821和 BUF20800有什么区别?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF22821, BUF20800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852960/buf22821-what-s-difference-between-buf22821-and-buf20800

器件型号:BUF22821
主题中讨论的其他器件: BUF20800

您好!

BUF20800和 BUF22821有何区别? 包括软件和硬件在内,我是否可以使用 BUF22821引脚替换 BUF20800? 我发现 BUF22821只有比 BUF20800多2个通道、 区别在于 BUF20800的 PIN3、4、35、36是 NC、而 BUF22821是伽马缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    感谢您的发帖。 我将其转发给负责支持此器件的工程师。 请在19年6月11日之前回复。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    BUF20800和 BUF22821的引脚布局类似、通用 PCB 布局可容纳两个器件。

    硬件差异:

    BUF20800输出缓冲器需要外部基准电压 VREF。 这些基准可以与 BU22821基准相同- STATIN

    模拟电源稍有不同:BUF2800:7V-18V;BUF22821:9V-20V  

    引脚21具有不同的功能:BUF20800用于加载输出 DAC。 BUF22821用于选择组

    软件差异:

    -加载输出 DAC:BUF2800:LD_PIN=LOW 加载 DAC。 BUF22821:D15=1加载 DAC

    主要区别:

    1) 1)通道数:BUF20800 - 18个通道。 BUF22821:22个通道。

    2)银行数量:BUF2800-One 银行。 BUF22821:两组

    3) EEPROM:BUF20800-NONE。 BF22821具有 EEPROM -写入的最大数量= 16

    4) 4)上电或复位 DAC 输出电压:BUF20800 -(Vrefh-Vrefl)/2。 BUF22821-最后一个 EEPROM 编程值  

    此致、

    Costin