This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:[TPS25200]关于对限流阈值进行编程

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854653/tps25200-tps25200-about-programming-the-current-limit-threshold

器件型号:TPS25200

我想使用此器件对 SD 卡电源电路进行电流限制。

请告诉我、我应该在数据表(SLVSCJ0C)第15页中使用公式1还是图17、18?

我认为这两个结果都不匹配。

例如、我将 RILIM 设置为240k Ω(F)

  当我使用等式1时、我得到了以下值 IOS。

IOS、min = 340mA、IOS、typ = 402mA、IOS、max = 472mA

  使用图18时、我得到了以下值 IOS。

IOS、min = 450mA、IOS、typ = 500mA、IOS、max = 550mA

因此、我在电路中测量了电流限制阈值。

 RILIM = 240k (F)、Vout = 3.3V

IOS = 480mA。

请参阅随附的波形。

1通道:输出电压、4通道:输出电流

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明天会回来。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke、

    公式1正确、但图18中显示的图绘制不当。 请按照公式1进行设计。  

    请注意、在您的测试波形中、过载电流限制为428.3mA (Y1光标)。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致。

    Keisuke