如何准确计算 RC 值以获得固定频率应用环境中振荡器的振荡频率
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
要对精确的最大占空比进行编程、请使用图15中提供的有关最大占空比与振荡器频率的信息。 请确保 UCC28C45的最大占空比大于最大实际工作占空比。 通过调整 RRT 和 CCT 的值、可以针对给定频率对任何数量的最大占空比进行编程。 选择 RRT 后、可以使用图1中的曲线找到振荡器计时电容器。 但是、由于电阻器的增量更精确、通常为1%、电容器的精度仅为5%、因此首先选择最接近的电容器值、然后再计算计时电阻器值可能更实用。 最好让计时电容器具有平坦的温度系数、这是大多数 COG 或 NPO 类型电容器的典型值。
kΩ 的 kΩ 电阻值范围为1 μ F 至100 μ F;建议的时序电容值范围为220pF 至4.7nF。
此致、
Teng
根据上述工作机制、我可以通过计算充电和放电时间来选择 RT 和 CT 的参数。
但是,通过上述机理进行计算的振荡频率和实际的工作频率不相同并且与figure1的曲线也不相同。μ A
不过、计算出的振荡频率与实际工作频率不同、图1的曲线也不同。
上述机理可否用于计算RT和CT的参数?μ A
上述机制是否可用于计算 RT 和 CT 的参数?
figure1曲线上的都是典型值吧?如果我按照曲线选参数,我怎么知道实际频率的偏差范围?μ A
图1曲线上的典型值是多少? 如果我根据曲线选择参数、如何知道实际频率的偏差范围?