This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:回流焊温度

Guru**** 2584355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855519/tps40210-q1-reflow-soldering-temperature

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170TPS40210

您好!

该器件的建议焊接温度是多少? 例如回流焊温度? 持续时间? 我能找到信息了。 数据表中? 以及该信息。 LM5170的性能。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的参与。  我认为我们的 IC 不需要工业标准中无铅组件的特殊回流程序。  对于 LM5170和 TPS40210、请参阅以下文档第5.2和6.3节。  本文档还通过文档支持部分的数据表进行了超链接。

    http://www.ti.com/lit/an/slua271b/slua271b.pdf

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi