This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175启动

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855356/lm5175-lm5175-bring-up

器件型号:LM5175

大家好、

请帮我处理以下事项:

我的客户使用 LM5175进行了设计(请参阅随附的初始原理图)、现在尝试将其启动。

问题如下:

  1. 在稳态输入期间、LM5175有时会切换到具有谐振波形的非常奇怪的工作模式、电压与此处所述的电压类似: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/853891?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm5175。 在 DCM 模式下配置时、器件始终处于该模式、有时根本无法稳定输出电压。 在所有原理图修正之后(参见下文),设备从比 RT/SYNC 编程的频率低两倍的频率启动,然后在我增加输入电压时切换至正常状态。 COMP 电压保持在"Quickstart Tool Excel"表中所示的范围内、并且稳定。
  2. 从低电压输入(~6.45V)启动不是平稳的、而是振荡的。 有时持续20ms、有时持续几秒钟。 我最初指责过保护电路(U28)、但直接连接到 LM5175输入的电源并没有改变。 尝试在输入和输出端添加电解电容(470uF)-这减少了两个问题的症状、但根本没有消除它们。 此外、我尝试连接到相同的保护电路 MAX20048和 LT8390A EVB、两者都完美无误。

出于高温寿命的原因、他们故意不使用电解电容器。 这影响了负载瞬态响应,但我对此还可以,因为之后我使用直流/直流转换器从9.6V 生成4.0V 和5.0V。

因此、他们对初始原理图进行了以下修改:

  1. 向 U21.VCC 添加了2.2uF
  2. 向 U28.VCC 添加了1uF
  3. 将 U21.Dith 短接至 GND
  4. R69从连接到 GND 的93.1K 更改为0Ohm 至 VCC、也尝试了200K 至 GND、似乎与连接到 VCC、CCM 的0Ohm 相同、无断续模式。
  5. 利用 Quickstart 工具重新计算补偿网络 Excel 表格、将其改为1.27K/33nF/47pF、而不是原始10k/22nF/100pF。

似乎他们在这个设计中缺少一些非常基本的东西。

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    感谢您发帖。  需要检查的东西很少。

    (1) R134: 电阻器是否为非感应电阻器?  一些供应商的电阻器具有较大的寄生电感、导致电流感应信号失真、从而导致不稳定的运行。  请更改为其他电阻器、如 EVM 使用的类型和供应商。   在许多情况下、这可以立即解决问题。

    (2)将 C63增大或减小到几 nH、并查看这是否能够补偿感应电阻器寄生电感。

    (3)仅使用陶瓷电容器可能会导致输入和输出滤波器产生高 Q 谐振回路。  我们通常建议使用一个 Al Elecbulk 电容器来帮助阻尼、否则环路会变得很难稳定。  出于测试目的、他们能否仅仅添加一个 Al Eleccap 来查看问题是否消失。

    (4)由于未阻尼高 Q 滤波器、环路补偿可能不正确。  为了确定环路补偿问题、他们是否可以用大电容器(例如1uF)替换 C132、并缓慢增大输入电压以查看运行是否稳定?  如果是、则应微调环路补偿。  他们可以测量波特图、也可以对此进行研究、并通过测试进行微调。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi